Ergonomía – cómo mesurar nuestro éxito

El objetivo principal de los bancos de trabajo ergonómicos es crear las condiciones ideales para el trabajo manual y para la utilización óptima de sistemas técnicos y herramientas. Cada persona pasa de mediana 10000 días de su vida en el trabajo. Una postura, un movimiento o un proceso inadecuados tienen enormes consecuencias – tanto en la salud del empleado como en su productividad.
En términos comerciales, los bancos de trabajo ergonómicos son una inversión segura que minimiza las quejas de salud relacionadas con el trabajo y aumenta el rendimiento de los empleados. Estos son los motivos por los que hemos implementado soluciones que satisfacen los principios mas elementales del diseño de bancos de trabajo ergonómicos:
El banco de trabajo de altura ajustable – ideal para los usuarios.
Mejorar la salud y el bienestar en el puesto de trabajo ofreciendo al personal la oportunidad de alternar su postura de trabajo. Los bancos de trabajo ergonómicos y regulables en altura son esenciales en montaje y operaciones en las que los trabajadores van y vienen de forma frecuente.
La silla adecuada para una buena ergonomía.
Sentarse correctamente significa trabajar mejor. El dolor de espalda, en especial en el caso de actividades sentadas, se encuentra entre las causas más habituales en las bajas por enfermedad. Sentarse de forma inadecuada agrava las consecuencias de un mal diseño del banco de trabajo causado por la mala provisión y posición de herramientas y piezas.
Zona de manipulación ergonómica para herramientas.
Es vital que el personal tenga el material, accesorios y herramientas que necesitan dentro de una alcance ergonómico para que no tengan que torcer sus cuerpos o brazos mientras trabajan. Esto ayuda a reducir la necesidad de flexionar o torcer las muñecas al manipular piezas, reduciendo así la incidencia del estrés y lesiones derivadas de movimientos repetitivos y la carga excesiva y desequilibrada.
Provisión de piezas basada en las necesidades de cada momento para una perfecta ergonomía.

Para reducir las distancias que debe alcanzar el personal se posicionan los contenedores de forma ergonómicamente optimizada. Deben estar situados de tal forma que puedan extraerse las piezas con un movimiento fluido, con la mano trazando un arco hacia arriba a medida que se aleja del cuerpo.
Iluminación ergonómicamente óptima.
Una iluminación ajustada al banco de trabajo y a las actividades que en él se llevan a cabo, es esencial para una alta eficiencia y calidad en el proceso. En efecto, una iluminación ergonómica evita el cansancio prematuro, mejora la concentración y reduce el riesgo de errores.